Protocolos de comunicación - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Los controladores CVM03050 pueden comunicarse utilizando BACnet MS/TP, N2 o Zigbee® inalámbrico. Por defecto, los controladores CVM se comunican utilizando el protocolo BACnet MS/TP. El protocolo BACnet es un estándar para ANSI, ASHRAE y la Organización de Normas Internacionales (ISO) para los controles de construcción.

Los controladores CVM se pueden usar como sustituciones funcionales para controladores N2 heredados. Los modelos de controladores de equipos MS/TP compatibles con N2 proporcionan una actualización rentable y una vía de modernización para los clientes con controladores N2 existentes. Para obtener ayuda sobre la instalación y la puesta en marcha, así como consejos para una sustitución eficaz y segura, consulte la guía Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012005) y la documentación específica del controlador. Para obtener información sobre la asignación de objetos N2 en controladores con protocolos de comunicación conmutables, consulte el capítulo N2 Compatibility Options de la ayuda Controller Tool Help (LIT-12011147).

Para configurar los controladores CVM de forma que se comuniquen mediante el protocolo de comunicaciones N2, consulte Configuración de las comunicaciones N2.

Estos controladores CVM también pueden instalarse en una aplicación inalámbrica utilizando router de bus de campo inalámbrico ZFR183x Pro. Para configurar estos controladores de forma que se comuniquen mediante el protocolo de comunicaciones inalámbricas, consulte Configuración de las comunicaciones inalámbricas.