Instalación - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guía de instalación de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Respete estas directrices cuando instale la pantalla DLK0350:
  • Transporte la pantalla en su contenedor original para minimizar posibles daños por golpes y vibraciones.
  • Compruebe que se hayan incluido en el envío todos los componentes de la pantalla.
  • Evite que la pantalla se caiga o reciba golpes.