Piezas incluidas - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guía de instalación de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
  • Una pantalla de controlador Local DLK0350
  • Un cable de comunicación RJ-12
  • Cinco tornillos de montaje (UNC#4-40 )
  • Plantilla de montaje, incluida en la página posterior de la hoja del paquete DLK0350 (n.º de pieza. A1638162MN )