Desnivel de firmware de DLK - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guía de instalación de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171

Procedimiento

Para degradar un dispositivo DLK a la versión 9.0, siga estos pasos:

  1. Eliminar el archivo ZIP del paquete DLK para cualquier versión superior a 9.0 – nombre M4 -DLK 0350-10.x o similar – desde la siguiente ubicación de su equipo: C: \ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\Paquetes de controladores de campo.
  2. Siga las instrucciones de la sección Realización de una descarga mediante CCT de la sección Controller Provisioning with Tools User Guide (LIT-12013247 ).
  3. Desde el Opción de transferencia avanzada , seleccione la Firmware de Bus SA Casilla de verificación.
  4. Complete los pasos finales de la Realización de una descarga mediante CCT de la sección Controller Provisioning with Tools User Guide (LIT-12013247 ).