Configuración de la pantalla - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guía de instalación de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171

Utilice la herramienta de configuración del controlador (CCT) para configurar la pantalla. Para obtener más información, consulte Controller Tool Help (LIT-12011147 ).

Nota: Si el objeto de visualización no está configurado en la aplicación, la pantalla muestra todos los puntos de aplicación expuestos de BACnet.