Cableado - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guía de instalación de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Nota: Si un controlador tiene una pantalla integral, no conecte la pantalla local porque el Bus SA tendrá dos dispositivos con la misma dirección MAC, que provocará conflictos de comunicación.
Importante: Utilice solo uno de los siguientes tipos de conexión con la DLK0350. No conecte el conector RJ12 y conecte otro dispositivo a la conexión del terminal SA.