Secuencia de prueba de indicadores LED durante el arranque - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Durante el arranque, el SNC inicia una autocomprobación automática para verificar si la unidad funciona correctamente. Tras conectar la alimentación, se produce la siguiente secuencia de encendido de los indicadores LED:

  • El LED HEARTBEAT emite un destello azul/púrpura cuando se inicia el SNC.
  • El LED FALLO se ilumina en color rojo fijo durante unos 30 segundos y después se apaga.
  • El LED USB-1|2 emite un destello verde cuando se conecta un dispositivo compatible a cualquiera de los puertos USB. El LED cambia a rojo fijo cuando se conecta un dispositivo no compatible. El LED se apaga si no hay ningún dispositivo conectado.