Botón Restablecer - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

El SNC cuenta con un botón de reinicio integrado en un orificio que se encuentra directamente encima de los LED y a la izquierda del botón de recuperación. Para forzar un reinicio inmediato del motor SNC y un restablecimiento del procesador, mantenga pulsado el botón de reinicio al menos cuatro segundos con la punta de un clip abierto o un mini destornillador. Esta acción se conoce también como reinicio forzado o reinicio del procesador. Durante el reinicio, la base de datos de archivos del SNC y los datos que este haya recogido se pierden. Los datos incluyen toda la información histórica, incluidos los datos de alarmas, de tendencias y de registros de auditoría. Si necesita reinicar el SNC pero conservar el archivo y los datos históricos almacenados, puede pulsar y soltar inmediatamente el botón de restablecimiento, o emitir un comando de restablecimiento del dispositivo desde la interfaz de usuario. Este tipo de restablecimiento se conoce como reinicio normal.

Nota: Solo debe pulsar el botón de reinicio si el SNC no responde y los usuarios no pueden acceder a él. No pulse el botón de reinicio sin haber probado otras medidas para solucionar el problema.