Use los orificios de las tres abrazaderas de montaje para aplicaciones montadas en pared. Para montar el SNC en una superficie vertical, siga estos pasos:
- Tire hacia arriba de la abrazadera de montaje superior hasta que quede en posición extendida.
- Marque la posición de los orificios del soporte en la pared utilizando las cotas que se muestran en la Figura 1, o sostenga el soporte contra la pared y marque la posición de los orificios a través de las abrazaderas de montaje. Los orificios para tornillos que hay en el SNC admiten tornillos M4 y del número 8.
- Taladre en la pared las posiciones marcadas en el paso 2. Si es preciso, introduzca anclajes murales para cada orificio.
- Sostenga el dispositivo en su sitio, introduzca los tornillos en las abrazaderas de montaje y en los orificios y, a continuación, apriete todos los tornillos con cuidado. Importante: No apriete demasiado los tornillos de montaje. Si se excede en el apriete, pueden agrietarse las abrazaderas de montaje.