Respete estas directrices para montar un SNC:
-
Cerciórese de que la superficie de montaje puede soportar el peso del SNC y de cualquier carcasa que aporte el usuario.
-
Monte el SNC con la orientación adecuada (preferiblemente horizontal, vertical es aceptable).
-
Monte el SNC sobre una superficie uniforme siempre que sea posible para las aplicaciones con montaje en pared.
-
Monte el SNC en zonas no expuestas a vapores corrosivos y tenga en cuenta las limitaciones medioambientales que se enumeran en la sección Especificaciones técnicas del SNC.
-
No monte el SNC sobre superficies propensas a vibrar, como conductos, ni en lugares donde las emisiones electromagnéticas de otros dispositivos o el cableado puedan interferir en las comunicaciones del SNC.
-
Deje espacio suficiente para tender los cables y realizar las conexiones necesarias.
-
Monte la fuente de alimentación por encima del SNC para garantizar una disipación adecuada del calor y tener cerca el conducto de cableado de alimentación.
-
No instale el SNC en carcasas herméticas. Asegúrese de que la carcasa cuenta con suficiente ventilación para asegurarse de que en su interior la temperatura no supere 50 °C (122 °F).
-
Monte el SNC de manera que las paredes de la carcasa o el transformador no obstruyan la ventilación de la carcasa del SNC.