Instalación - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
Respete estas directrices para transportar y utilizar el SNC:
  • Transporte el SNC en su contenedor original para minimizar posibles daños por golpes y vibraciones.
  • Compruebe que se han incluido en el envío todos los componentes del SNC.
  • Evite que el SNC se caiga o reciba golpes.
  • No utilice adaptadores USB no homologados en los dos puertos USB. Los puertos USB solo funcionan con los adaptadores USB que han sido verificados y homologados para uso con el SNC. Los adaptadores no homologados no funcionan en los puertos USB del SNC. En Información sobre pedidos de accesorios puede consultar la lista de adaptadores USB homologados y compatibles.
Importante: No abra la carcasa bajo ningún concepto. Dentro del motor de red no hay ninguna pieza que pueda reparar el usuario. El dispositivo lleva etiquetas antimanipulación que demuestran a los instaladores, técnicos de servicio, propietarios de edificios y nuestros inspectores RMA si se ha abierto o manipulado sin autorización.