Información sobre reparaciones - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Si el SNC no funciona según sus especificaciones, deberá sustituirse. El SNC es un producto que no requiere mantenimiento, sin embargo, admite actualizaciones de software para ampliar sus funciones. Para obtener una unidad sustitutoria, actualizaciones de software o accesorios, contacte con su representante de Johnson Controls más cercano.

No abra la carcasa del SNC. El SNC no contiene piezas que pueda reparar el usuario y no necesita mantenimiento de campo periódico. Si se interrumpe el suministro eléctrico, los datos del SNC se conservan gracias a un supercondensador no reemplazable, no mediante batería.

En caso de que sustituya un SNC por cualquier motivo o para incorporar un SNC nuevo a un sitio, deberá actualizar el emparejamiento del sitio para asegurarse de que el nuevo SNC sea reconocido y pueda comunicarse. Consulte la guía SNC Commissioning Guide (LIT-12013295) para obtener más información.