Encendido del SNC - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Suministre corriente al SNC. El dispositivo tarda unos tres minutos en arrancar y estar operativo. Consulte Secuencia de prueba de indicadores LED durante el arranque.

Cuando el SNC ha acabado de arrancar y se encuentra operativo, el indicador LED HEARTBEAT emite un destello azul/púrpura a 1 Hz y el LED de FALLO está apagado. Los distintos indicadores LED aparecen en Figura 1.