En la mayoría de los casos, las entradas/salidas con cables de longitud inferior a 30 m no requieren definir una compensación en la configuración de software. Los tendidos de cables de más de 30 m pueden requerir una compensación en la configuración de software de entrada/salida. Consulte la Figura 1 para calcular la longitud máxima de cable según el calibre de hilo y la corriente de carga (en mA) al cablear entradas y salidas.
Figura 1. Longitud máxima de cable por corriente y calibre de hilo