Bloque de terminales del bus SA - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

El SNC tiene una conexión para bloque de terminales de bus SA. La conexión utiliza el bloque naranja de terminales extraíble del bus SA de 4 clavijas etiquetado como BUS SA. Conecte el cable de 4 hilos del bus SA al bloque de terminales BUS SA.Consulte Tabla 4.

El bus SA conecta el SNC a dispositivos de punto final, como módulos de control de entrada/salida (IOM), termostatos de red, sensores de red, pantallas locales y variadores de velocidad (VSD) de Johnson Controls. Consulte el boletín MS/TP Communications Technical Bulletin (LIT-12011034) para obtener información adicional sobre el bus SA.

Si sustituye un NCE por un SNC, consulte Tabla 1 para comparar las etiquetas de los puertos del bloque de terminales del bus SA.

Tabla 1. Comparación de las etiquetas de puerto del bloque de terminales del bus SA de SNC y NCE
Motor de control de red Etiqueta de puerto Etiqueta de puerto Etiqueta de puerto Etiqueta de puerto
SNC SA PWR (01) COM (02) - (03) + (04)
NCE SA PWR COM - +