Adaptador de red LonWorks - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

El SNC puede integrarse en una red LonWorks añadiendo un adaptador específico de USB a la interfaz LonWorks. Consulte Información sobre pedidos de accesorios para obtener más información. Este adaptador imprescindible conecta el SNC a la red LonWorks TP/FT-10. La red LonWorks se conecta al bloque codificado de conectores extraíbles de 3 hilos en el adaptador.