Conexión al bloque de conectores de bus SA - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
  1. Conecte el cable de bus de 4 hilos al bus SA del bloque de terminales naranja de 4 clavijas extraíble etiquetado BUS SA.
    Nota: Conecte los dispositivos terminales solo al puerto del bus SA o al bloque de terminales de 4 clavijas del bus SA, no a ambos.
    Figura 1. Cableado del bloque de terminales del bus SA


  2. Vaya a Conexión de la fuente de alimentación.