Conexión al bloque de conectores de bus FC - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para conectar dispositivos al bus FC, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Conecte el cable de bus de 3 hilos al bloque de terminales azul de 4 clavijas extraíble etiquetado BUS FC como se muestra en la Figura 1.
    Figura 1. Conexiones de cableado y bloque de terminales del bus FC

  2. Ajuste el interruptor EOL FC en la posición adecuada. Consulte la nota de Ajuste del interruptor EOL.
  3. Vaya a Conexión de la fuente de alimentación.