VMD Generator Express (herramienta VGE) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

La herramienta VMD Generator Express (VGE) le permite ver, crear y modificar los archivos de definición de modelo de proveedor (VMD) necesarios para integraciones de terceros en el NIEx9. Se puede utilizar tanto el formato TCP/IP como RTU (Remote Terminal Unit).

La herramienta VGE lleva un sistema de seguimiento de versiones que almacena datos y comentarios cada vez que crea o modifica un archivo. Esta herramienta ofrece modelado genérico para integraciones estándar, medidores, enfriadoras y unidades de tratamiento del aire (AHU).