System Configuration Tool (SCT) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

La herramienta de configuración del sistema (SCT) es compatible con la ingeniería, la instalación y la puesta en servicio de su sistema de automatización de edificios. La aplicación SCT permite la rápida generación fuera de línea y la configuración de la interfaz de usuario de Metasys del sitio completo, incluyendo la denominación de puntos; la integración de redes N1, N2, BACnet® y LonWorks®; la integración de protocolos de terceros Modbus, M-Bus y KNX; la integración de dispositivos MS/TP locales y remotos; la definición de resúmenes y vistas de usuario a medida; la creación de una lógica de control personalizada utilizando una interfaz gráfica de usuario; y la integración de sistemas de edificios como el control de acceso C-CURE 9000, la gestión de vídeo victor, el sistema antiincendios Simplex® o Zettler® y los sistemas de iluminación conectados de los proveedores preferidos. La herramienta SCT ofrece características de productividad que incluyen la migración de dispositivos de supervisión y la creación masiva de equipos, espacios y relaciones de servicio.

Puede utilizar SCT o System Configuration Tool Pro (SCT Pro) para gestionar un sitio con versiones mixta de dispositivos en la versión 5.2 y posteriores que incluya SNE, SNC, motor de automatización de red (NAE), motor de control de red (NCE), motor de integración de red (NIE), servidor de aplicaciones y datos/servidor extendido de aplicaciones y datos (ADS/ADX), servidores abiertos de aplicaciones (OAS), servidor de datos abierto (ODS) y la IU de Metasys. Para mantener la base de datos de archivos actualizada, puede programar cargas regulares desde los dispositivos en el sitio.

La instalación de la SCT es de un solo clic. El instalador de la SCT instala los requisitos previos de software necesarios, como Internet Information Services (IIS) y Microsoft® .NET Framework 4.6.1. Si no está presente SQL Server®, el instalador de SCT instala el software SQL Server 2014 Express.

La instalación de SCT incluye aplicaciones adicionales. Se puede utilizar el software Metasys UI Offline para configurar los gráficos de la IU de Metasys y la visualización de datos sin una conexión directa a los dispositivos. Puede utilizar Software Manager para gestionar las licencias de software y las características de Johnson Controls®. Por ejemplo, puede solicitar o eliminar licencias para el software SCT y los paquetes de controladores de campo.

Compromiso de seguridad de TI

Metasys utiliza HTTP seguro con seguridad de la capa de transporte (TLS) 1.2 entre el equipo de la SCT, todos los servidores Metasys y los motores de red que están actualizados con la versión 9.0 de Metasys y posteriores. Las comunicaciones HTTPS cifradas se aplican a los servidores Metasys , la IU de Metasys, los motores de red y la SCT. Esto garantiza que los usuarios no autorizados y los piratas informáticos no puedan ver el contenido de las comunicaciones enviadas entre equipos Metasys. Por defecto, en los productos compatibles se instalan certificados autofirmados, con la opción de configurar certificados de confianza configurados por un departamento interno de TI o una autoridad de certificación. Para indicar el nivel de seguridad activo (de confianza, autofirmado o no es de confianza), aparecen tres pequeños iconos de escudo de seguridad en las pantallas de inicio de sesión de la SCT y en las pantallas de la IU de la SCT.

Johnson Controls mejora aún más la seguridad de Metasys mediante la incorporación de archivos de recursos firmados y emparejamiento de dispositivos de supervisión con el director del sitio para garantizar la comunicación cifrada.

En la tabla siguiente se resume el historial reciente de versiones de SCT, Metasys Server y NAE Update Tool:

Tabla 1. Versiones de SCT, Metasys Server y NAE Update Tool

Fecha de publicación

SCT

Servidor de Metasys

NAE Update Tool

Octubre de 2015

Versión 7.0

Versión 7.0

Versión 7.0

Septiembre de 2016

Versión 11.0

Versión 8.0

Versión 11.0

Febrero de 2017

Versión 11.1

Versión 8.1

Versión 11.1

Agosto de 2017

Versión 12.0

Versión 9.0

Versión 12.0

Diciembre de 2018

Versión 13.0

Versión 10.0

Versión 13.0

Octubre de 2019

Versión 13.2

Versión 10.1

Versión 13.2

Puede consultar la lista de ventajas y características actualizadas de la versión 13.2 de SCT en System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198).