System Configuration Tool Pro (SCT Pro) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

SCT Pro es la interfaz de nueva generación para SCT. Proporciona flujos de trabajo notablemente optimizados y simplifica en gran medida las tareas que antes requerían mucho tiempo o eran engorrosas. Por ejemplo, puede usar SCT Pro para aplicar prácticas correctas de copia de seguridad en un sitio, como la programación rutinaria de copias de seguridad automáticas.

La instalación de SCT le proporciona acceso a la aplicación web SCT Pro. Puede ejecutar la interfaz de usuario de HTML desde SCT o desde un URL en cualquier tipo de dispositivo cliente (estación de trabajo, tableta o teléfono).

SCT Pro incluye ahora un subconjunto de las características disponibles en SCT. Con cada versión, las características de SCT se incorporan a SCT Pro y se optimizan para agilizar significativamente los flujos de trabajo y simplificar las tareas. Por ejemplo, SCT Pro cuenta con un proceso único y automatizado para actualizar los motores de red. SCT Pro también incluye características que no están disponibles en SCT. Puede consultar un resumen de las principales diferencias entre SCT y SCT Pro en System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198).

SCT y SCT Pro utilizan las mismas bases de datos y comparten el mismo sistema de programación de trabajos, denominado Action Queue. Por tanto, puede utilizar SCT y SCT Pro indistintamente y seleccionar la aplicación más apropiada para la tarea actual.

Use SCT Pro para realizar cualquiera de las siguientes operaciones:
  • Aprovisionar un motor de red nuevo.
  • Cargar y descargar un sitio.
  • Realizar una copia de seguridad de un sitio
  • Programar copias de seguridad periódicas automáticas
  • Restaurar un sitio desde una copia de seguridad
  • Mejorar la versión de un dispositivo
  • Detectar dispositivos situados en la misma subred que el servidor de SCT Pro.
En la tabla siguiente se indican las prestaciones y herramientas especificas más adecuadas para cada tipo de motor de red:
Tabla 1. Herramientas de restablecimiento de imágenes de motores de red
Herramientas que usar NAE35, NAE45, NCE25, NAE55 NAE35, NAE45, NCE25 NAE55 NAE55 SNE, SNC
Versión 9.0 Windows Versión 9.0.7 Linux Versión 10.0 Linux Versión 10.1 Linux Versión 10.1 Linux
NAE Update Tool 13.2 X X X X  

SCT 13.2

X   X X X
SCT Pro 10.2 X X X X X

Para efectuar un recorrido guiado por las características en una página concreta de SCT Pro, haga clic sobre su nombre de cuenta en el ángulo superior derecho de la ventana de SCT Pro y seleccione Tour.

Para obtener más información sobre SCT Pro, consulte SCT Pro Help (LIT-12013035).