Metasys Database Manager - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Metasys Database Manager proporciona funciones de gestión y monitorización de bases de datos en dos ventanas distintas. La gestión de bases de datos incluye información resumida y métodos de copia de seguridad, purgado y restauración de bases de datos de tendencias, alarmas (eventos) y auditoría del sistema Metasys. También ofrece una función para renombrar ADS, útil sobre todo cuando se trasladan bases de datos de Metasys a otro ordenador. La monitorización indica el estado de la base de datos con respecto a tres niveles de tamaños de base de datos definidos.