Launcher - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Launcher es una aplicación de software que permite usar SMP o SCT para acceder al motor de red, servidor o sistema Metasys en la red del edificio, con independencia de su versión de software. Entre las principales funciones de Launcher se incluyen las siguientes:

  • Instalación de una carpeta específica para almacenar el software de la versión de Metasys en el disco duro. Ello contempla una versión privada y aislada de Java® Runtime Engine (también denominada Java Runtime Environment [JRE]), indispensable para ejecutar el software de Metasys. Si hay instaladas varias versiones de software de Metasys, se crea una carpeta distinta para cada una. La estrategia de separación en carpetas con JRE proporciona independencia con respecto a la versión pública de Java Runtime Engine.
  • Permite ejecutar cualquier versión de SCT o de la interfaz de usuario de SMP. Son compatibles todos los tipos de motores de red y servidores de Metasys.
    Nota: Con la versión 5.2 o anteriores, aún se necesita la versión de Java Runtime Environment específica para la versión de software de SMP o SCT en el ordenador cliente.
  • Permite ejecutar cualquier sitio web, incluidos productos de software de Metasys, como Metasys UI, Metasys UI Offline, SCT Pro y Metasys Advanced Reporting System, además de sitios web populares como el de Google®.
  • Opción para restringir la comunicación solo con motores de red y servidores seguros de Metasys.

Póngase en contacto con su representante local de Johnson Controls® para acceder al software de Launcher.