Usuarios simultáneos de ADS/ADX - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

La siguiente tabla muestra ejemplos del número total de usuarios admitidos que pueden conectarse simultáneamente a la interfaz de usuario de SMP y de Metasys.

Tabla 1. Ejemplos de usuarios simultáneos de ADS/ADX/ADS-Lite
Tipo ADS/ADX Ejemplos de usuarios simultáneos de ADS/ADX
IU de SMP IU de Metasys

ADS/ADS-Lite de 5 usuarios

0 5
2 3
5 0
ADX para 10 usuarios 0 25
5 20
8 17
10 15
ADX para 25 usuarios 0 25
10 15
20 5
25 0
ADX para 50 usuarios 0 50
10 40
25 25
50 0
ADX para 100 usuarios 5 50
10 50
25 50
50 50
75 25
100 0

Por ejemplo, como se indica en la Tabla 1, con un ADS o ADS-Lite de 5 usuarios, se admiten 5 usuarios de la interfaz de usuario de Metasys si no hay usuarios de SMP conectados, o 3 usuarios de la interfaz de usuario de Metasys, si hay 2 usuarios de SMP conectados. De manera similar, con un ADX de 50 usuarios, se admiten 50 usuarios de la interfaz de usuario de Metasys si no hay usuarios de SMP conectados, o 10 usuarios de la interfaz de usuario de Metasys, si hay 40 usuarios de SMP conectados. La única restricción de usuarios de la IU de Metasys se aplica a un ADX de 50 o 100 usuarios: no se admiten más de 50 usuarios de la IU de Metasys, independientemente del número de usuarios de SMP.