ADS y ADS-Lite - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

ADS es un servidor de Metasys que se ejecuta en un ordenador donde hay un sistema operativo Microsoft® Windows® compatible y dos componentes específicos. El primer componente es el sistema de administración de bases de datos relacionales que utiliza una edición compatible del software Microsoft SQL Server® Express para almacenar datos de tendencias recopilados, mensajes de seguimiento de auditoría, y mensajes de alarmas y eventos con anotaciones de operador. El segundo componente es el software de servidor web que proporciona acceso a los datos a la IU de SMP y la IU de Metasys y enruta los comandos al sistema Metasys.

El ADS también:

  • admite mayor número de motores como director del sitio que un motor

  • permite usar múltiples idiomas internacionales simultáneamente en las interfaces de usuario

  • permite mayor número de usuarios simultáneos que un motor

  • aporta almacenamiento adicional para las funciones de Metasys que acaparan mucha memoria, como los gráficos de usuario

ADS-Lite constituye una oferta especializada que impone limitaciones de conexión específicas de mercados localizadas a otros dispositivos Metasys, como ADS y motores.