Preferencias - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

El sistema Metasys proporciona preferencias personalizadas para las interfaces de usuario de Metasys. Las preferencias permiten configurar el comportamiento de las interfaces, incluidos sonidos y colores, las vistas iniciales, las prioridades de alarma y los vínculos a aplicaciones externas desde las interfaces de usuario. Las preferencias se dividen en dos categorías: preferencias del sistema y preferencias del usuario. Las preferencias del sistema se aplican a todos los usuarios que inician sesión en el sitio o dispositivo y condicionan el rendimiento y el funcionamiento del sistema. Las preferencias de usuario se aplican a un usuario específico del sistema Metasys y determinan cómo se muestra la información en las interfaces de usuario. Las preferencias de usuario no afectan al funcionamiento del sistema.