Objeto Interbloqueo - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

El objeto Interbloqueo permite aplicar control condicional a uno o varios objetos. Está formado por una instrucción condicional If, instrucciones de comando True e instrucciones de comando False. El usuario utiliza estas instrucciones para especificar un conjunto de verificaciones condicionales (con uno o varios puntos) mediante las que se aplica una serie de comandos para controlar un grupo de uno o varios objetos más.