Navegación del sistema - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

La IU de Metasys permite navegar mediante relaciones de espacios y equipos. Un espacio es el área o ubicación física a la que presta servicio un equipo. El término equipo describe genéricamente los dispositivos y controladores físicos que hacen que funcione el edificio. Estos controladores y dispositivos incluyen calderas, enfriadoras, unidades de tratamiento del aire, luces, medidores, seguridad y cualquier otro elemento empleado para mantener el entorno del edificio. Un equipo puede prestar servicio a espacios y a otros equipos. Un administrador del sistema Metasys puede crear espacios y equipo y definir la relación entre ellos en SCT.

El árbol de la red del edificio en la IU de Metasys proporciona acceso a los objetos como alternativa al árbol de espacios. La red del edificio organiza los objetos de acuerdo con la jerarquía de objetos de Metasys, similar al árbol All Items en SMP. El árbol de la red del edificio ofrece el widget Detail, que posibilita la vistas Focus, Network y Diagnostic, el widget de la vista Summary, el widget Equipment Relationships y el widget Trend según el objeto seleccionado. Los objetos que aparecen en el árbol de la red del edificio se identifican por nombre e icono y muestran indicadores de estado globales.

Nota: El árbol de la red del edificio adopta el orden del árbol All Items de SMP, con tres pequeñas excepciones. Por ejemplo, los objetos de extensión aparecen en el árbol All Items en la IU de Metasys, pero no aparecen en el árbol All Items en la IU de SMP. Para reorganizar el orden, use el organizador del árbol All Items en SMP.

La IU de SMP facilita la navegación personalizada por el sistema mediante vistas de usuario, un método de organización y visualización jerárquica de parte o todos los elementos de un sistema. El administrador del sistema Metasys puede limitar el acceso de los usuarios al sistema Metasys creando vistas de usuario y asignándolas a usuarios específicos. Las vistas de usuario ofrecen una estructura organizativa y permiten filtrar los datos para mostrar información en la IU de Metasys Advanced Reporting System.