Logic Connector Tool (LCT) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Use Logic Connector Tool (LCT) para crear programas de aplicación personalizados que se ejecuten en cualquier motor. Los programas se crean con un editor que permita arrastrar y soltar. El programador puede conectar datos de puntos en tiempo real con bloques lógicos que efectúan operaciones matemáticas, lógicas y diversas funciones de control especializadas. Puede crear, editar y ver programas de LCT en línea mediante la IU de Site Management Portal de Metasys o fuera de línea mediante la SCT. Si visualiza los programas finales con la SCT, puede simularlos para verificar si funcionan bien antes de descargarlos en el motor.