Limitación de demanda y rotación de cargas - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

La limitación de demanda (DL) reduce las facturas energéticas porque restringe el consumo máximo de energía. La limitación de demanda (DL) apaga (descarga) selectivamente componentes, como ventiladores y luces, o regula puntos de ajuste para limitar el consumo energético en las horas pico.

La rotación de cargas (LR) ayuda a ahorrar dinero porque reduce el consumo total de energía. LR actúa constantemente para mantener una reducción energética concreta desactivando las cargas innecesarias. En una instalación se pueden aplicar una o ambas funciones.