Director del sitio - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Cuando los usuarios acceden a cualquier motor o servidor directamente a través de un navegador web solo tienen acceso a la información local de ese dispositivo. El sistema Metasys utiliza un director del sitio para posibilitar el acceso a toda la información del centro desde un único punto. El director del sitio es el dispositivo designado para mantener la información del sitio, incluida información sobre la organización lógica de los datos sobre su instalación, información administrativa de las contraseñas de usuarios y la hora y fecha maestras generales. Esta función reside en un motor o, si se trata de instalaciones grandes, en un servidor. En las redes que carecen de servidor, uno de los motores se designa director del sitio. Cuando la red incluye uno o más servidores, uno de ellos debe designarse director del sitio. El Director de Sitio proporciona un punto de entrada uniforme y admite funciones como el inicio de sesión de usuarios, la administración de usuarios, la sincronización de la hora y la gestión del tráfico.

Conviene designar un servidor como director del sitio cuando se necesita:

  • usar diversos idiomas internacionales

  • un repositorio para datos de tendencia y alarma y transacciones de operador, así como anotaciones para sistemas MVE

  • un número de usuarios simultáneos mayor que el permitido por el motor