DDA de Syslog - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

El sistema Metasys proporciona la opción de enviar sus notificaciones de alarma y entradas de registro de auditoría configuradas a un servidor Syslog externo estándar del sector, de conformidad con la RFC 3164 publicada en Internet. La opción Syslog proporciona una indicación positiva de cada campo posible en las entradas de auditoría y evento de Metasys, sustituyendo cualquier campo en blanco por un guión simple (-). Los distintos campos de cada mensaje de Metasys se envían al servidor Syslog separados por el símbolo de la barra vertical (|), lo que garantiza la integridad de todos los datos enviados al servidor Syslog.

Una vez configurado el DDA de Syslog, todos los mensajes enviados al repositorio ADS local también se envían inmediatamente al servidor Syslog configurado. Es posible efectuar un análisis forense de toda la información unificada de eventos y auditoría electrónica en el servidor Syslog.