Software de Metasys Export Utility - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

El software de Metasys Export Utility facilita a los administradores de recursos la elaboración de informes personalizados con datos históricos del sistema Metasys. Estos datos pueden servir para gestionar las operaciones cotidianas del edificio. El software de Metasys Export Utility extrae datos de tendencias históricas, alarmas y auditoría de un motor o servidor. Los usuarios pueden recopilar del sistema los datos que el operador necesita analizar y almacenarlos en seis formatos distintos, incluidos archivos de Microsoft Word® o Microsoft Excel®. Además, la función de programación recupera y guarda los datos aplicando intervalos de tiempo configurables por el usuario.

Metasys Export Utility permite al usuario crear estudios en tiempo de ejecución y detectar y analizar las causas de fondo de los cambios del sistema y los fallos de los componentes mecánicos. Los usuarios también pueden recopilar datos de tendencias en tiempo de ejecución para usarlos en un sistema de gestión de mantenimiento asistida por ordenador (CMMS) para programar el mantenimiento mecánico de los sistemas de climatización (HVAC).