Metasys Advanced Reporting System - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Metasys Advanced Reporting System es una prestación estándar de todos los ADX y ODS cuando se utiliza software compatible de SQL Server, con SQL Server Reporting Services (SSRS) instalado. La interfaz de generación de informes basada en web proporciona conjuntos de informes estándar. Ello permite a los usuarios revisar la configuración de alarmas y tendencias de su sitio, ejecutar informes resumidos y detallados para monitorizar alarmas e información de eventos, ver información fuera de línea, combinar información de alarmas y auditoría en un mismo informe, y agregar tendencias resumidas y detalladas. El árbol de navegación All Items o User View del sitio filtra la información de los informes. Los usuarios pueden personalizar el tipo de datos y el intervalo de fechas para cada informe. Una vez creado un informe en la interfaz de usuario, es posible exportar los datos a aplicaciones habituales, como hojas de cálculo de Microsoft Excel® o formato PDF de Adobe®.

Para obtener más información sobre las prestaciones de informes que ofrece la IU de Metasys, consulte Metasys UI Help (LIT-12011953).