Graphics+ es un paquete de software de visualización diseñado para el sistema de automatización de edificios (BAS) Metasys® que permite a los operadores crear representaciones interactivas de los datos del edificio y, en consecuencia, visualizar, analizar y reaccionar con mayor rapidez ante los problemas. Graphics+ tiene dos componentes: Graphic Generation Tool (GGT) y Graphics+ Viewer.
Graphic Generation Tool ayuda a los diseñadores a crear atractivas representaciones de los planos de planta y el equipamiento de los edificios y a enlazarlos a objetos de datos de Metasys. Esos gráficos pueden guardarse directamente en un host Metasys compatible, como un director del sitio o una base de datos de archivo de SCT.
Graphics+ Viewer se integra con las interfaces de usuario de Metasys (SMP y SCT), lo que permite a los usuarios mostrar, ejecutar comandos o actualizar en tiempo real todos los objetos enlazados a datos que se han creado en GGT.