Gráficos estándar - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Los gráficos estándar constituyen el paquete gráfico predeterminado de Metasys para diseñar gráficos de planos de planta y equipamiento en el formato vectorial escalable básico. El paquete consta de dos componentes: Graphics Stencil Library (GSL) y User Graphics Tool (UGT).

GSL es un conjunto de símbolos de Visio, plantillas y complementos (incluida la utilidad de compresión Gzip) que se usan con Microsoft® Visio® Professional 2002 para crear gráficos y utilizarlos en el sistema Metasys. Los archivos de gráficos creados se importan a User Graphics Tool (UGT), que acepta muy diversos formatos de imagen (como archivos SVG, SVGZ o JPG) para imágenes de fondo que pueden representar edificios, planos de planta, equipos mecánicos y cualesquiera otras imágenes de la ubicación o función del componente en el gráfico. Dentro de UGT los usuarios pueden enlazar sus gráficos a objetos de Metasys. Los usuarios pueden ver gráficos estándar en la interfaz de usuario de SMP.