NCE - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active
El NCE permite utilizar los mismos protocolos de comunicaciones que el NAE, pero además ofrece las prestaciones de conectividad de puntos de entrada/salida (E/S) y control digital directo de los controladores de equipos de campo (FEC) de Metasys. El NCE constituye una solución rentable diseñada para plantas centrales y extensas aplicaciones de tratamiento del aire integradas. Todos los modelos de NCE proporcionan conectividad de red Ethernet IP, la IU de Site Management Portal y las funciones de control de supervisión de red presentes en los motores de automatización de red. Según el modelo y la versión de software, un NCE admite un ramal de red LonWorks, un bus BACnet MS/TP o un bus N2. También se incluye compatibilidad interna con protocolos de terceros, como Modbus, M-Bus, KNX y Tyco C•CURE 9000/victor.
Nota: Desde la versión 10.1, las series SNC de controladores de red suceden a las series NCE de la familia de motores de control de red. Para obtener más información sobre el SNC, consulte Series SNC de motores de control de red.