Interfaz de usuario - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Hay disponibles dos variantes de la interfaz de usuario: IU de Metasys y Site Management Portal (SMP).

La IU de Metasys aplica un sencillo enfoque de navegación basado en la ubicación para encontrar información, incluida la capacidad de buscar cualquier ubicación por nombre y asignarle un marcador en el navegador. Todos los datos que aparecen en la IU de Metasys se organizan en un formato de panel que proporciona una visión completa de lo que ocurre dentro de un espacio, equipo o planta central. Se puede acceder a la IU de Metasys desde cualquier tipo de dispositivo cliente con cualquier tamaño de pantalla. La IU de Metasys ofrece características idóneas para el funcionamiento eficiente del edificio, como:

  • vistas de todo el equipo que presta servicio a un espacio o a otro equipo
  • vistas de todas las relaciones que un equipo tiene con otros equipos, espacios y controladores de campo de la red
  • comparaciones de todos los equipos similares que prestan servicio directo al espacio y todos los espacios subsiguientes
  • visualización de gráficos de equipos y planos de planta sin necesidad de complementos de terceros ni espacios adicionales
  • una vista única de todos los elementos que se encuentran en situación de alarma, advertencia, anulación, fuera de servicio y fuera de línea dentro de un espacio
  • visualización y gestión de alarmas por espacio y equipo (Alarm Manager) y visualización de alarmas sin haber iniciado sesión (Alarm Monitor)
  • una vista única para investigar los riesgos de seguridad del sistema, datos de estado del sistema e información sobre la actividad de los usuarios con el panel Cyber Health
  • tendencias de datos históricos de equipos para un máximo de 10 puntos (plataforma de ordenador) y de cuatro puntos (plataformas de tableta y teléfono) simultáneamente, hasta en tres gráficos distintos a la vez
  • ejecución de comandos y modificación de puntos relacionados con espacios y equipos masivamente
  • una vista única para determinar qué prioridad de comando está actualmente activa en un objeto concreto
  • visualización y edición de programaciones de espacios y equipos
  • creación, edición y administración de gráficos de la IU de Metasys
  • importación y exportación de símbolos personalizados con la biblioteca de símbolos personalizados
  • administración de asociaciones heredadas entre gráficos y espacios o equipos
  • filtrado avanzado iniciando directamente desde ciertos widgets una búsqueda avanzada prehabilitada
  • programación de informes que se le envían a usted periódicamente por correo electrónico
  • administración de usuarios y roles, permisos basados en categorías, y privilegios con User Management
  • configuración del enrutamiento y el filtrado de mensajes de eventos y auditoría para cada servidor o motor con la funcionalidad de notificaciones remotas

El SMP de Metasys ofrece vistas de datos históricos y en tiempo real, amplias prestaciones de gestión de alarmas y funciones de configuración del sistema para administradores del sistema u operadores especializados en edificios. SMP transforma los datos sin procesar del sitio y los organiza en un conjunto integral de herramientas e informes de gestión de información. Puede acceder a este portal mediante Launcher con una conexión por Internet o intranet a un servidor o motor de Metasys. SMP ofrece toda la funcionalidad que cabe esperar en una estación de trabajo tradicional, incluida:

  • ventanas de alarma emergentes

  • árbol de navegación; es posible crear diversos árboles de navegación para representar mejor la disposición lógica de las instalaciones

  • gráficos dinámicos de sistemas y planos de planta que pueden agrandarse para apreciar todos los detalles

  • múltiples áreas de pantalla que se pueden dimensionar y controlar por separado

  • búsqueda global y clasificación, que ayudan a encontrar información del sistema en segundos

  • manual de usuario completo en el sistema de Ayuda

La gestión de información es una prestación intrínseca de las prestaciones de informes y la experiencia de usuario global. Ya inicie sesión en a IU de SMP ejecutando informes en línea, usando Metasys Advanced Reporting System o recuperando datos de un motor con Export Utility, estará transformando los datos recopilados por el sistema en información útil para gestionar su sitio.