Sistema de extinción de incendios Simplex - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active
El sistema de extinción de incendios Simplex incluye una integración de BACnet/IP que facilita la integración con Metasys. El sistema Metasys actúa como un sistema de monitorización de incendios secundario capaz de alertar a más personas y automatizar las condiciones del edificio cuando se activan mediante un evento de incendio. Las herramientas de Metasys están reforzadas para simplificar el flujo de trabajo de integración de un sistema de extinción de incendios Simplex:
  • El proceso de creación de las integraciones de equipos, espacio y red de Metasys para centrales de incendios SIMPLEX se automatiza mediante una utilidad Mass Change Tool actualizada en SCT.

  • Los datos del sistema de extinción de incendios se representan mejor en Metasys.

  • La IU de Metasys proporciona una vista detallada de los componentes del sistema de extinción de incendios, la ubicación exacta del fuego en el edificio y mapas del plano de planta.