M-Bus - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

M-Bus (Meter Bus) es una norma europea (EN 13757-3) que se aplica a los medidores eléctricos y térmicos. Estos medidores miden el calor emitido o absorbido por un líquido transmisor de energía en un circuito de intercambio de calor. Se necesita un convertidor de nivel M-Bus para la integración de M-Bus. El convertidor conecta un NIEx9 a una red M-Bus.