Integración de BACnet/IP - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

La integración de BACnet/IP es posible con dos controladores de equipos Metasys: FAC4911 y VMA1930. Estos controladores se comunican en redes Ethernet IP y propician un mayor rendimiento de la red, lo que significa mayor rapidez para acceder a los datos y para solucionar problemas. Hay dos maneras de conectar los controladores de campo BACnet/IP de Metasys a la red de automatización de un edificio: como dispositivos encadenados o como componentes de una red en estrella. Los controladores FAC4911 y VMA1930, que se conectan mediante tecnología de Cisco®, también pueden adoptar una topología de red Ethernet en anillo, que aporta fiabilidad al mitigar un punto de fallo único en la red Ethernet/IP. En la mayoría de las redes se combinan estas topologías. Para obtener más información, consulte Metasys IP Networks for BACnet/IP Configuration Guide Technical Bulletin (LIT-12012458).

También se utiliza BACnet/IP para integrar sistemas de extinción de incendios Simplex y sistemas de iluminación de socios preferentes en el sistema Metasys. Para obtener más información sobre integraciones, consulte Sistema de extinción de incendios Simplex y Sistemas de iluminación Cree y Molex, respectivamente.