Centrales de incendios Zettler - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Desde la versión 10.1 es posible poner en marcha un motor de automatización de red (NAE), un SNE o un SNC como integración de proveedor para usar con centrales de incendios Zettler, con lo que se integran en Metasys los datos procedentes del sistema de detección de incendios Zettler:

  • Permite a Metasys automatizar las condiciones del edificio cuando se activan mediante un evento de incendio.
  • Ayuda a unificar las experiencias de uso de los operadores de edificios, porque les permite ver los equipos contra incendios, los puntos problemáticos y el estado que ofrece el sistema de detección de incendios Zettler dentro de la IU de Metasys.
  • Permite utilizar Metasys como un sistema de aviso de incendios secundario para alertar a más ocupantes en caso de incendio.