Bus de comunicaciones MS/TP - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

El bus MS/TP es una red local o remota que conecta motores de red y controladores de equipos mediante el protocolo BACnet MS/TP. En la arquitectura del sistema Metasys hay dos niveles de buses MS/TP. El bus de controlador de campo (FC) consta de controladores BACnet e interfaces de punto supervisados por un motor de red. El bus de sensor/actuador (SA) consta de interfaces de punto y sensores de red supervisados por un controlador de equipos. Para comunicarse con controladores de equipos en un bus MS/TP remoto se necesita un router de BACnet/IP a BACnet MS/TP conectado a la red IP del edificio. La estación de trabajo del ODS también es compatible con el bus MS/TP remoto. Para obtener más información, consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).