Configuraciones de estación de trabajo de ODS - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Las tres configuraciones posibles para la estación de trabajo del ODS son estación de trabajo de Site Manager, estación de trabajo BACnet o la combinación de ambas. La configuración de Site Manager (Figura 1) es similar a la de un ADS o ADX. Los servicios web facilitan la comunicación con los dispositivos Metasys (por ejemplo, NxE), los dispositivos BACnet se conectan mediante la integración de BACnet y el ODS actúa como director del sitio. Con la configuración de estación de trabajo BACnet (Figura 2), el protocolo BACnet facilita la comunicación con los dispositivos Metasys y BACnet. Los dispositivos NxE y de la familia FEC, asignados mediante la integración de BACnet, se tratan igual que todos los demás dispositivos BACnet. La configuración combinada (Figura 3) ofrece los puntos fuertes de las dos configuraciones.

Figura 1. Configuración de estación de trabajo de Site Manager de ODS

Figura 2. Configuración de estación de trabajo BACnet de ODS

Figura 3. Configuración de estación de trabajo combinada de ODS