Configuración del sistema con varios motores de red y un único motor de red designado director del sitio - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active
Language
Español (España)

Para ampliar las prestaciones del sistema puede añadir uno o varios motores de red más. En la Figura 1, un motor de red designado director del sitio proporciona las prestaciones de Site Management Portal a todos los dispositivos del sitio. Esta configuración admite hasta cuatro usuarios simultáneos.

Nota:
  • Esta configuración solo ofrece almacenamiento de datos a largo plazo usando Metasys Export Utility en un ordenador.
  • El NAE45-Lite solo puede combinarse con otros dispositivos NAE45-Lite. Además, el NAE45-Lite requiere un ADS-Lite-A director del sitio, y ambos solo están disponibles en determinados mercados.
  • Análogamente, el SNE110L0 solo puede combinarse con otros motores de red de tipo SNE110L0. Además, el SNE110L0 requiere un ADS-Lite-A director del sitio, y ambos solo están disponibles en determinados mercados.
Figura 1. Configuración del sistema con varios motores de red y un único motor de red designado director del sitio