Configuración del sistema con varios motores de red y servidor de Metasys como director del sitio - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active
Language
Español (España)

En los sitios que necesitan más de cuatro usuarios simultáneos hay que añadir un servidor de Metasys (Figura 1). Si hacen falta muchos gráficos para navegar por un sitio, la incorporación del servidor de Metasys facilita el acceso a una unidad de disco o de red para almacenar archivos de gráficos. Metasys Server proporciona almacenamiento permanente de muestras de datos de tendencia recopilados, mensajes de eventos y mensajes de seguimiento de auditoría enrutados desde los motores de red.

Figura 1. Configuración del sistema con varios motores de red y servidor de Metasys director del sitio