Configuración del sistema con Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

Desde la versión 10.1 de Metasys hay disponible una nueva oferta de servidores. El Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS) combina la funcionalidad de un motor de red y un servidor de Metasys. Como director del sitio, el OAS permite supervisar hasta dos motores de red. El OAS también ofrece supervisión directa para un máximo de 200 dispositivos de campo (20.000 objetos). El OAS proporciona la IU de Site Management Portal (SMP) y la interfaz de usuario de Metasys (IU de Metasys).

Figura 1. Esquema de sistema con OAS