Configuración de sistema de red BACnet/IP - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active
Language
Español (España)

Los dispositivos BACnet/IP se conectan directamente a la red Ethernet IP. El motor de red se comunica con los dispositivos mediante el protocolo BACnet y presenta los datos BACnet al sistema igual que los demás datos en el sistema Metasys. Figura 1 muestra el motor de red NAE35 integrado en la red de Metasys. Otros dispositivos BACnet/IP se integran del mismo modo.

Figura 1. Configuración del sistema para integración de red BACnet/IP

El NAE85 permite integrar proyectos de integración de BACnet más extensos.

Figura 2. Integración de BACnet en NAE85