Configuración de ADX unificado o dividido - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guía de configuración del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2020-09-18
Product status
Active

El software del ADX admite una configuración unificada o dividida. Si el ADX y el software de base de datos de SQL Server que le acompaña se instalan en el mismo ordenador, se denomina ADX unificado. Si el software de SQL Server se halla en otro ordenador, se denomina ADX dividido.

La configuración de ADX dividido proporciona la interfaz de usuario/software de ADX en un ordenador (el ordenador que funciona como servidor de aplicaciones/web) y los datos de tendencia históricos, alarma, auditoría y anotaciones en otro ordenador con el software de Microsoft SQL Server (el ordenador que funciona como servidor de bases de datos). Consulte Figura 1.

Figura 1. Configuración de ADX dividido

Figura 2 muestra la diferencia general entre las configuraciones de ADX unificado y dividido. Las configuraciones divididas son posibles en ADX con 10, 25, 50 o 100 usuarios. Por ejemplo, si necesita que el servidor de bases de datos esté separado de los servidores de aplicaciones, puede interesarle una configuración de ADX dividido.

Figura 2. Diferencias entre las configuraciones de ADX unificado y dividido