En las tablas siguientes se indican las limitaciones y directrices de rendimiento de los directores de sitio del sistema Metasys.
| Máximo permitido | Tipo de director del sitio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAE35 SNE10500 |
NAE45 SNE11000 |
NAE55 SNE22000 |
NAE85 |
NCE25 SNC25150-0x y SNC16120-0x |
||||
| Motores totales | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 1 | |||
| Usuarios de SMP simultáneos | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | |||
| Objetos en dispositivo 2 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 25.000 | 2.500 | |||
| Objetos dentro de una sola carpeta | 300 | 300 | 700 | 700 | 300 | |||
| Valores dinámicos para gráficos | 100 | |||||||
| Resultados mostrados en una búsqueda global | 500 | |||||||
| Idiomas | 1 | |||||||
| Objetos en la totalidad del sistema | 3 millones/ 750k (solo para ADX director del sitio) | |||||||
| Caracteres en el nombre de objeto | 400 | |||||||
| Caracteres en la descripción del objeto | 64 | |||||||
| Niveles de anidación para crear objetos | 7 | |||||||
| Extensiones por objeto | 10 | |||||||
| Juegos para texto de estados BACnet de terceros | 1.000 | |||||||
| Caracteres para texto de estados BACnet de terceros | 60 | |||||||
| Miembros para texto de estados BACnet de terceros multivalor | 500 | |||||||
| Usuarios de SMP no simultáneos | Limitado solo por la capacidad de memoria | |||||||
| Vistas de usuario de SMP | Limitado solo por la capacidad de memoria | |||||||
| Navegadores simultáneos por ordenador cliente | 2 (en línea, SCT y simulación combinadas) | |||||||
| Extensión de cargas DLLR | Limitado solo por la capacidad de memoria. Tenga presente la limitación de memoria si prevé asociar un elevado número de extensiones de carga a un único objeto DLLR. La lista de las referencias de carga totalmente cualificadas tiene un límite de texto de 64 KB para las extensiones de carga asociadas a un único objeto DLLR. Límite de carga = (64 x 1024)/número medio de caracteres por carga. 1024 bytes equivale a 1 KB. Por ejemplo, si un objeto DLLR se configura con cargas que poseen referencias totalmente cualificadas con una longitud media de 100 caracteres (incluidos puntos), se podrán usar alrededor de 650 cargas (64 x 1024/100) para ese DLLR. Si alcanza el límite de memoria, quizá tenga que combinar las cargas. Por ejemplo, si un sitio tiene diversos medidores físicos, repártalos entre diversos controladores y aplique las cargas DLLR pertinentes si es posible. De lo contrario, utilice objetos Interbloqueo o Comando múltiple para reducir el número de cargas añadidas al DLLR. | |||||||
| Objetos DLLR | Limitado solo por la capacidad de memoria. | |||||||
| Máximo permitido |
Tipo de director del sitio |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escritorio de ADS/ODS | ADS-Lite-E 3 | ADS-Lite-A 4 | ADX | ODS | OAS | |
| Motores totales | 14 5 | 5 6 | 4 7 | 1.000 8 | 100 | 2 |
| Usuarios de SMP simultáneos | 5 | 5 | 5 |
10/25/ 50/100 9 |
5 9 | 5 |
| Valores dinámicos para gráficos | 100 | |||||
| Resultados mostrados en una búsqueda global | 2.000 | |||||
| Idiomas | 18 | |||||
| Objetos en la totalidad del sistema | 3 millones/ 750k (solo para ADX director del sitio) | |||||
| Objetos en dispositivo 10 | Limitado por la capacidad de almacenamiento de SQL Server | |||||
| Objetos dentro de una sola carpeta | 700 | |||||
| Caracteres en el nombre de objeto | 400 | |||||
| Caracteres en la descripción del objeto | 64 | |||||
| Niveles de anidación para crear objetos | 7 | |||||
| Extensiones por objeto | 10 | |||||
| Juegos para texto de estados BACnet de terceros | 1.000 | |||||
| Caracteres para texto de estados BACnet de terceros | 60 | |||||
| Miembros para texto de estados BACnet de terceros multivalor | 500 | |||||
| Usuarios de SMP no simultáneos | Limitado solo por la capacidad de memoria | |||||
| Vistas de usuario de SMP | Limitado solo por la capacidad de memoria | |||||
| Navegadores simultáneos por ordenador cliente | 2 (en línea, SCT y simulación combinadas) | |||||
| Extensión de cargas DLLR | Limitado solo por la capacidad de memoria. Tenga presente la limitación de memoria si prevé asociar un elevado número de extensiones de carga a un único objeto DLLR. La lista de las referencias de carga totalmente cualificadas tiene un límite de texto de 64 KB para las extensiones de carga asociadas a un único objeto DLLR. Límite de carga = (64 x 1024)/número medio de caracteres por carga. 1024 bytes equivale a 1 KB. Por ejemplo, si un objeto DLLR se configura con cargas que poseen referencias totalmente cualificadas con una longitud media de 100 caracteres (incluidos puntos), se podrán usar alrededor de 650 cargas (64 x 1024/100) para ese DLLR. Si alcanza el límite de memoria, quizá tenga que combinar las cargas. Por ejemplo, si un sitio tiene diversos medidores físicos, repártalos entre diversos controladores y aplique las cargas DLLR pertinentes si es posible. De lo contrario, utilice objetos Interbloqueo o Comando múltiple para reducir el número de cargas añadidas al DLLR. | |||||
| Objetos DLLR | Limitado solo por la capacidad de memoria. | |||||
| Tipo de servidor de Metasys |
Plataforma de ordenador compatible |
Usuarios (máximos) de Site Management Portal (SMP) |
Usuarios (máximos) de IU de Metasys |
|
|---|---|---|---|---|
|
Escritorio |
Servidor |
|||
|
ADS05U |
Sí |
- |
5 |
5 |
|
OASSTD |
Sí 11 |
Sí 12 |
5 |
5 |
|
ADX10U |
- |
Sí |
10 |
10 |
|
ADX25U |
- |
Sí |
25 |
25 |
|
ADX50U |
- |
Sí |
50 |
50 |
|
ADX100U 13 |
- |
Sí |
100 |
50 |
|
ODS 25.000 objetos |
Sí |
Sí |
5 |
No compatible |
|
Director de sitio con usuarios máximos |
1 a 14 motores |
1 a 50 motores |
1 a 250 motores |
1 a 1.000 motores |
|---|---|---|---|---|
|
ADS05U |
ADS |
|||
|
ADX10U |
ADX pequeño/mediano |
ADX grande |
ADX extra grande |
|
|
ADX25U |
ADX grande |
|||
|
ADX50U |
ADX extra grande |
ADX extra grande |
||
|
ADX100U |
||||
|
Puede consultar los requisitos de hardware de ordenador para ADS/ADX en la sección de especificaciones técnicas de Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525):
|
||||